This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C3.3216万:如何在LMK5C3.3216万中实现无挂接切换

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1092155/lmk5c33216-how-to-realize-the-hitless-switching-in-lmk5c33216

部件号:LMK5C3.3216万
线程: LMK0.4906万中讨论的其他部件

大家好,  

LMK5C3.3216万数据表提到,可以实现两个参考输入之间的无中断切换。 所以我有几个问题。  

1.无挂接开关功能是否仅适用于DPLL? 我发现在APLL抖动消除器(如LMK0.4906万)中,它还具有无中断切换和相位抵消功能。 所以我想知道它们是否相同?  

2.相位消减和转换率控制的背景原理是什么?  

3.如何设置DPLLx_PHS1_therh和 DPLLx_PHS1_TIMER寄存器值? 我能否将其计算为最大相位误差=1/Fpfd=DPLLx_PHS1_THRH*DPLLx_PHS1_TIMER?  

感谢并期待您的回复!

B.R.

志钊

B.R.

志钊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zhizhao

    1.</s>3.3216万 3.3216万无挂接开关功能是否仅适用于DPLL? 我发现在APLL抖动消除器(如LMK0.4906万)中,它还具有无中断切换和相位抵消功能。 所以我想知道它们是否相同?  [/引述]

    LMK0.4906万具有无中断切换行为,但不符合G.8262切换要求。  DPLL的工作更出色,实现无中断切换。  详情请参阅G.8262合规性测试结果。

    底线,使用LMK5C3.3216万当引用丢失时,DPLL将停止更新APLL分子(它正在执行此操作,以使其相位和频率锁定到引用)。  这意味着您的长期保持稳定性将与您用作XO输入的XO,TCXO或OCXO的性能相关联。  抑制精度与将PLL分子设置为单个值有关。  分辨率通常< 1 ppt。  这与40位APLL分母和相位检测器频率有关。

    在LMK0.4906万上,当引用丢失时,它将强制电压进入VCXO的VTune。  抑制期间最差的频率准确度与VCXO的Kvco和电压调节步长3.3 V/1024有关。  根据VCXO的Kvco,这通常会导致抑制频率精确度在2到16 ppm的范围内。

    2.</s>3.3216万 3.3216万相位取消和转换速率控制的背景原理是什么?  [/引述]

    退出抑制时,DPLL将测量与当前抑制频率/相位相比的新参考相位。  然后,一旦测量,它就能够以相位偏移作为参考和反馈之间的差值退出抑制。  这使您可以在极少频率/相位命中的情况下退出。

    如果需要,DPLL可以将反馈相位误差的输入驱动回0,速度由这些值和计时器值定义。

    3.</s>3.3216万 3.3216万如何设置DPLLx_PHS1_therh和 DPLLx_PHS1_TIMER寄存器值? 我能否将其计算为最大相位误差=1/Fpfd=DPLLx_PHS1_THRH*DPLLx_PHS1_TIMER?  [/引述]

    我不记得确切的等式。  我认为TICS Pro软件可能会根据您的输入为您计算此值。  我可以确认并更新您的信息。

    您能否详细说明最大相位误差的含义,以及您想要测量最大相位误差的位置和时间?  例如,最大相位误差可能是输入与反馈的最坏相位,然后被划分为TDC频率...因此,在这种意义上最坏的情况是TDC的一半时间。

    73岁
    Timothy

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:  

    谢谢! 最大相位误差是参考时钟和反馈时钟之间的差值。 我明白你的意思。 非常感谢。  

    B.R.

    志钊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zhizhao

    是的,请在DPLL页面底部找到一个Holdover Exit Phase Slew计算器。  这将有助于您回答上述问题3。

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:  

    谢谢!

    B.R.

    志钊