This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:设备已禁用

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1097320/lmx2594-device-disabled

部件号:LMX2594

大家好,

我想就下面的客户询问寻求您的帮助。

我想知道我是否断言芯片使能引脚可以节省多少电量。 重新确定引脚后,重新配置PLL需要多长时间?

我还想知道LMX2594电源是否关闭,打开设备电源,然后将PLL配置为完全辅助模式需要多长时间

数据表显示断电电流为5mA, 当CE引脚被拉低时,电流似乎相同。 正确吗?

此致。

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    CE pin和register powerdown执行相同的操作。  

    当设备断电(断电= 1或CE引脚= L)时,所有写入寄存器内容都将保留,我们不需要在通电后再次对寄存器进行编程。 由于内部LDO也会断电, 因此在再次启用该设备时,它们需要一些时间才能恢复到正常输出电压。 响应时间应小于5毫秒。