This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6.2005万:CDCE6.2005万上的LVDS PIN交换-是否需要?

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1096015/cdce62005-lvds-pin-swapping-on-cdce62005---needed

部件号:CDCE6.2005万

尊敬的TI 团队:

我遇到过将LVDS时钟输出从CDCE6.2005万输出到LTC2107IUK @ 200MHz的情况。

但LVDS线路在PCB上相互交叉。 我不需要太多层更改,因为 如果我想保持连接,我需要一对双通孔来在PCB上管理它。 所以我可以在这里将N输出连接到印刷电路板上的P和Vice verse。 我是否会造成任何伤害,或者这 是否是针对该问题的非功能性设计。

是否有问题?  

谢谢。 在这里等待你的友好恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    交换P和N不会造成伤害。 信号将为180度相移与其他输出。

    此致,

    朱利安