This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:相位调整寄存器

Guru**** 2397395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1093828/lmx2820-phase-adjust-register

部件号:LMX2820

相位调整寄存器R2中的MSB被描述为使能位。 但是,如果在相位[15:4]中输入了值,则无论使能位是高还是低,相位似乎都被调整。 这是预料之中的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary。

    相位调整启用位是R35中的位6。

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:

    R2没有用于相位调整的任何控制位。 正如Julian所指出的,使能位位于R35。