This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2594至LMX2592迁移注意事项?

Guru**** 2289820 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2592, LMX2582
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1098744/lmx2592-lmx2594-to-lmx2592-migration-consideration

部件号:LMX2592
主题中讨论的其他部件:LMX2594LMX2582

团队,

请您回答以下问题吗:

LMX2594。 我们希望考虑使用LMX2592:
https://www.ti.com/assets/js/compareParts/compare.html?familyId=1325&parts=LMX2592,LMX2594,LMX2595&cols=o1,p3318,p2928,p1099min,p1099max,p2409,p1496,p2192,p2931,p1130,p1498,p1192,p1811,p2954,p1549typ,o4&lang=en</s>2592 2594259533182928109910992409149621922931113014981192181129541549

-这是否与1:1兼容(即P2P插入式替换),因为它们都是VQFN | 40 | 11?6 mm
-我们正在从LMX2594生成3 GHz时钟。 我们是否可以用LMX2592替换它,并使用相同的固件软件 和相同的硬件(PCB设计,电源树等)电路来控制它并期望完全相同的行为?

提前感谢!

A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AnBer:

    硬件:

    至于引脚输出,它们相同,引脚5除外。  对于LMX2594,这是SYNC,而LMX2582,这是NC

    回路滤波器是被动组件,针对VCO频率和充油泵增益进行了优化。  LMX2594和LMX2592的VCO增益,VCO频率和充油泵增益不同,因此您可能需要重新设计环路滤波器,这会涉及更改其中的一些外部组件。

    软件:

    至于编程,它们是相似的,但不是相同的编程。  LMX2582具有不同的VCO频率和分频值,但许多字段名称看起来可能很熟悉。

    LMX2582不支持LMX2594的同步和斜坡功能。