This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0804万B-Q1:VDDO引脚11和amp;15

Guru**** 2533760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1098332/lmk00804b-q1-vddo-pins-11-15

部件号:LMK0.0804万B-Q1

大家好,

VDDO输出电源端子11和15是否连接在芯片上,或者它们是否分别提供两个单独的输出?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    VDDO引脚11和15为所有输出供电。

    两个针脚都需要外部电压,但您可以将两个针脚绑在一起,如下所示。

    VDDO引脚需要以下端接。

    请注意,如果两个引脚连接在一起,则只需要一个滤波电路。

    此致,

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,起亚:  

    每个VDDO引脚是否连接到内部单独的输出组?
    换言之,例如:我能否为引脚11提供1.8V电压,因此Q0,Q1是1.8V输出,为引脚15提供3.3V电压,因此Q2,Q3是3.3V输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    您 不能为每个针脚提供不同的电源电压。 必须为两个针脚提供相同的电压。

    此致,

    Kia Rahbar