您好,
我正在检查TI的一些文档,了解多语言同步,但仍然感到困惑。 请检查我的概念。
系统上有一个主板和几个从板。 主板通过风扇输出缓冲器将REFCLK和同步信号(非SYSREF)发送给从属设备。
每个从属板都有两个lmk0.4828万s,为ADC,DAC和FPGA提供devclk和sysref。
1>连接REFCLK并同步到从属板上的第一个和第二个LMK。
REFCLK和SYNC分别连接到1st-LMK的OSCin和CLKin0,1st-LMK的DCLKout12和SDCLKout13分别连接到2st-LMK的OSCin和CLKin0。
是否可以将1st-LMK设置为与 SDCLKout1~SDCLKout11设置为SYSREF,将SDCLKout13设置为同步(或绕过CLKin0)
2>连接到SYSREF_REQ以实现子类1
所有来自/至ADC和DAC的SYSREF_In和SYNC_OUT信号都是FPGA内部的ANDING,并且ANDING的结果连接到SYSREF_REQ引脚pf 1st-LMK和2st-LMK。
3>如何在从属板中同时断言SYSREF_REQ引脚?
对于同时操作从电路板上的ADC和DAC,应同时操作。是否需要将触发信号连接到每个从电路板上的SYSREF_REQ引脚?