This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E0M:汽车振荡器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E0M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1106507/lmk61e0m-oscillator-for-automotive

器件型号:LMK61E0M

尊敬的团队:

很高兴见到你! 我有一个适用于 FPD-Link 器件的参考设计、 需要为 REFCLK 引脚提供外部振荡器 LMK61E0M。

但 我不确定 振荡器 LMK61E0M 是否支持 ASIL 系统级或 AEC-Q100、您能帮我检查标准请求还是提供  支持该标准的类似振荡器解决方案吗?

非常感谢!

此致、

新手

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据 AEC-Q100标准、我假设您是指符合汽车标准、 对吧?

    遗憾的是、我们没有任何通过汽车认证的振荡器。 它在我们的发展蓝图上、但它与发布有很大的距离。  

    此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    非常感谢!

    顺便说一下、您能否与我分享路线图或指导我在哪里下载文件?

    此致、

    新手

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rookie:

    我要关闭此主题。 请通过邮件联系我、了解路线图。

    此致、

    Julian