This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:CDCI6214#39;s 波形极不稳定。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1101879/cdci6214-cdci6214-s-waveform-is-is-extremely-unstable

器件型号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

尊敬的团队:

在6214时钟配置中、我们仍然认为存在问题、125m 输出波形的波形是

极不稳定。

我们排除了示波器探针、接地、测量方法等;时钟芯片的电源也正常;时钟跟踪基准也正常。

请帮助分析原因、是否有问题、顺便说一下、我们的时钟电源为3.3V、谢谢!

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    很抱歉耽误你的时间。 第一个图和第二个图之间的设置差异是什么? 您可以尝试交流耦合输出吗? 请向我展示输出端接以及如何探测波形。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    还可以! 非常感谢!

    时钟漂移问题是由交流电源220V 侧的噪声引起的。 将220V 接地端连接到设备机箱、或用较低的电源更换另一个电源、此时钟不会浮动。

    现在我们有两个问题要问、谢谢!
    1.在我们生成的时钟文件中,我们发现 nvmcrcerr 有时不是0。 问题可能出在哪呢?

    ---- CDCI6214 EEPROM 十六进制文本文件---
    标题信息2022年5月11日20:22:04日
    nvmbusy 0x0000
    nvmcrcerr 0x0001
    NVM_wr_error 0x0000
    NVM_RD_ERROR 0x0000
    nvmlcrc 0xabcb
    nvmscrc 0x0000
    NVM_RD_ADDR 0x003F
    NVM_RD_DATA 0xEE02
    NVM_wr_addr 0x003F
    NVM_wr_data 0xabcb

    2. Y0输出旁路的25 M 时钟、您能否将边沿调整为更陡、并将其调整为与有源晶体振荡器相同的方波? 我们希望将这种时钟发送到 CPLD 以供使用。

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    要使 CRC 正常工作、必须先将正确的 CRC 值写入存储的 CRC 寄存器、然后与实时 CRC 进行比较。 有关详细信息、请参阅数据表。 当然、这是使用 EEPROM 时的情况。 如果不使用 EEPROM、则 CRC 并不意味着什么。

    这里有一个压摆率控制字段:

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我们非常感谢您的大力支持!

    我们希望使用刻录机来固化时钟芯片。 如何导出刻录文件? 我现在导出的所有内容都是文本文件、如附件中所示。 谢谢!

    您能指导我们如何导出文件吗? 谢谢!

    e2e.ti.com/.../ac5_5F00_6214_5F00_eeprom_5F00_20220525.hxt 和 e2e.ti.com/.../AC5_5F00_6214_5F00_HexRegisterValues_5F00_20220525.txt 

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您附加的.HXT 文件是正确的 EEPROM 映像。 您可以从其中获取字节0至字节64、并在需要时通过自己的刻录机写入 EEPROM。 EEPROM 编程方法如下所述:

    请注意、最后缺少一个过程。编程后、您需要将 EEPROM 重新锁定为0x0。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的大力支持!

    我们有一个 CDCI6214时钟芯片工作异常。 使用 TICS 软件进行读写后、发现 EEPROM 中的数据不正常。 附件是读取两次 EEPROM 数据。 配置为:REFSEL=MID,EEPROMSEL=MID,I2C 地址为0x74
    1.123.HXT 是上电后直接读取的数据、不会写入任何数据。 此时,page1的大部分数据完全相同,nvmbusy 状态为-0x001
    2. 789.HXT 将配置加载到寄存器中,然后通过 Register Commit 方法将配置保存到第0页。 此时读取 EEPROM 数据。 page0和 page1的数据均为0x4382、nvmbusy 状态为0x0001
    3. HexRegisterValues.txt 是上述操作后导出的寄存器数据
    您是否知道此 CDCI6214的硬件有什么问题? 异常操作的原因是什么? 我们尚未对此 CDCI6214进行任何硬件测试。 您能否为我们提供恢复方法? 谢谢!

    e2e.ti.com/.../123.hxt

    e2e.ti.com/.../789.hxt

    e2e.ti.com/.../3731.ac5_5F00_6214_5F00_eeprom_5F00_20220525.hxt

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    应使用直接访问方法来写入 EEPROM 映像。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的大力支持!

    我还使用 USB2ANY 连接到计算机以测试左侧的方法、并且会出现同样的问题、这与写入右侧方法中的数据后读取数据的现象是一致的。
    原因是什么?

    谢谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    在这种情况下、您可能应该尝试另一个芯片。 NVMBUSY 位始终为1是不正常的。  

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的大力支持!

    请帮助生成用于附件的编程文件(.csv /.xml)。

    e2e.ti.com/.../Denverton_5F00_Digital_5F00_Power_5F00_IC_5F00_Setup_5F00_20210610.tifsp

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我不确定您要查找的内容、而且我以前没有看到过此文件格式。 您能详细说明吗?

    此致、
    Hao