您好!
过去、我问过您有关 LMK03000系列的 BIAS 引脚的信息(案例 CS0429711)。 在数据表中、应通过1uF 电容器将其连接到 VCC。
我错误地通过 一个1uF 电容器将其连接到 GND、我问过您这一点。
您的答案是:
"偏置引脚的用途是确保信号偏移到适当的电压范围。 例如、LVDS 驱动器可以向 LVDS 接收器提供直流偏置、而无需接收器在内部偏置该电压。 如果 LVDS 驱动器是交流偏置的、则需要从接收器侧获取偏置电压、如果该电压接地、则器件将无法正常运行、并且可能会拉低电压、低于绝对最小电压规格。 我们建议按照第6.1节"偏置引脚"中的说明、通过低泄漏1uF 电容器将此连接绑定到 VCC
在我的设计中、输出是 LVPECL、因此我在接收 器侧有一个端接。
偏置是否仍然是连接到 GND 而不是 VCC 的问题?
Yuval