This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE949:抖动规格

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE949
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1104031/cdce949-jitter-specification

器件型号:CDCE949

大家好、我们将 CDCE949用于 以下配置。 器件连接了20MHz 外部晶体、因此使用晶体振荡器。 VDD 为1.8V (+/-5%)、VDDOUT 为3.3V (+/-5%)。 输出编程如下:

Y1:40MHz、Y2:33MHz、Y3:25MHz、Y4-5未使用、Y6:20MHz、 Y7:20MHz、Y8、Y9:12.286MHz (每个输出)。 这意味着使用 PLL1、3和4 (PLL2未使用)。 关键时钟是 Y3上25MHz 和25MHz 的时钟。

在输出 Y3 (25MHz)上、我们可以预期的最大抖动(p-p)是多少? 根据数据表、如果4个 PLL 在 Vddout=3.3V 时切换、则最大抖动为180ps。 如果只有一个 PLL 在切换(Y2、Y3输出被使用)、那么抖动最大值为100ps。 为什么抖动取决于所使用的 PLL 数量? 这是由器件内部串扰引起的吗?

提前感谢!

此致 Andreas N.