This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:在使用完全辅助功能时、是否可以在初始化期间省略 VCO 校准?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1111046/lmx2594-can-vco-calibration-be-omitted-during-initialization-when-using-full-assist

器件型号:LMX2594

假设在制造测试期间、我们已经获得并存储在非易失性存储器中的参数 VCO_SEL、VCO_CAPCTRL 和 VCO_DACISET 的校准 VCO 设置。 此外、假设我们在以后操作该装置、并在之前的校准后首次为该装置供电。 在我们对建议的初始上电序列的步骤4中的寄存器 R78-R0进行编程之后(来自 LMX2594数据表第40页的第7.5.1节)、是否仍然需要执行步骤5和步骤6? 我们是否可以完全省略 VCO 校准、因为我们已经从非易失性存储器加载了校准设置 VCO_SEL、VCO_CAPCTRL 和 VCO_DACISET?

在这种情况下、当从非易失性存储器加载 R78-R0时、除了加载 VCO_SEL、VCO_CAPCTRL 和 VCO_DACISET 的设置外、我们还将设置寄存器字段 VCO_SEL_FORCE = 1、
VCO_CAPCTRL_FORCE = 1、VCO_DACISET_FORCE = 1且 FCAL_EN = 0。

总之、在初始化序列期间完全省略 VCO 校准是正确的、还是必须在强制执行参数 VCO_SEL、VCO_CAPCTRL 和 VCO_DACISET 之前让器件至少自动校准一次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    由于器件间差异、建议您对所有相关频率进行完全校准、而不是将数据存储在每个电路板中。 换言之、不要对每个电路板使用相同的数据。  

    获得数据后、在每次 Vcc 加电时、您可以进入完全辅助模式、而无需再次进行任何校准。 也就是说、当所有_force 位= 1时、FCAL_EN = 0。 您需要将 R78编程到 R0一次。 由于我们不进行校准、因此不再需要步骤5和6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我们计划在制造测试期间一次校准每个单独的器件、以便获得每个器件的校准参数设置。  这回答了我的问题。  谢谢!