This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:如何调整 PPM 有效

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1124097/lmk05028-how-to-adjust-ppm-valid

器件型号:LMK05028

 当我使用 LMK05028时、我对基准输入监控中的频率监控有一些疑问。 8个输出与输入时钟(REF0)没有固定的相位差。 到目前为止、我们发现四个状态(检测到 PLL1锁定、检测到 PLL2锁定、DPLL1失锁和 DPLL2失锁)都是正常的。 但是 REF0频率监控器故障始终有效、这会导致 DPLL1和 DPLL2不工作、而另一个基准输入监控器(如振幅监控器等)则都是正常的。

我尝试更改 ppm 有效和无效阈值(使用寄存器 R219-R222、地址0xDB 至0xDE)。 我还尝试禁用 REF0频率监控器(使用寄存器 R189、地址0xBD)。 但是、无论我如何更改阈值以及是否禁用、REF0频率监控器故障仍然有效。

问题是:

1.当我禁用 REF0频率监控器故障时、它是否应该被激活?

如何调整 ppm 有效和无效阈值并使其正常工作?