This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:PDN=HIGH 时 SPI 通信的任何等待时间限制

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1120599/cdcm6208-any-limitation-for-wait-time-for-spi-communication-when-the-pdn-high

器件型号:CDCM6208

大家好、团队、

我对加电时的接口可用时序有疑问。
我们使用手动 PDN 操作、在 VDD 稳定后、对于 PDN、它为高电平。
当 PDN=HIGH 时、我们使用通过 SPI 配置寄存器、PDN 启动 SPI 通信的等待时间是否有限制?
我认为、如果 PDN=低电平将变为内部 LDO 禁用、则需要等待时间来为 REG_CAP 充电。

此致、

Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato:

    我明天将对此进行研究。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato:

    一旦 PDN 被拉至高电平且 VDD 电源稳定、就可以进行 SPI 通信。

    编辑:是的、您需要在 PDN=1且 VDD 电源稳定后等待大约1ms、然后才能进行 SPI 通信。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    感谢您回答我们的问题。

    此致、

    Sato