This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:SPI 传输开始/结束时的 SCK 极性

Guru**** 2549960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1118791/lmk04832-sp-sck-polarity-at-the-beginning-end-of-the-spi-transfer

器件型号:LMK04832-SP

您好!

根据"图6-1。 数据表"SNAS698B–2020年5月–2020年12月修订版"的 SPI 时序图
在 SPI 传输开始时(当 CS*变为低电平时)、SCK 为"0"。

-->问题:CS*变为低电平时是否需要 SCK 的极性“0”?

提前感谢您的回答!
此致
Bdo Rauhut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BBodo、

    我们的 EVM 软件可以无问题地进行通信、并使用 SCK 极性= 1。 因此,当 CS*变为低电平时不需要 SCK=0。

    此致、

    Derek Payne