This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:R364、R365和 R366

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1115055/lmk04832-r364-r365-and-r366

器件型号:LMK04832

大家好、团队、

我对 LMK04832的寄存器有疑问。

TICS Pro 中有 R364、R365和 R366寄存器、但在其数据表中、表5仅显示 R364、8.6.2.8仅显示 R366的信息。

您能否澄清一下这些寄存器是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    R364和 R365寄存  器具有针对 PLL2环路滤波器内部组件值的固定设置、并且将根据环路滤波器设置添加其余环路滤波器组件(PLLatinum 仿真工具)。

    R366寄存器字段对表77的解释性说明。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet-San、

    感谢您的评论。

    [引用 userid="256990" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1115055/lmk04832-r364-r365-and-r366/4132342#4132342"] R364和 R365寄存  器具有基于 PLL2环路滤波器的固定设置[引用其余的环路滤波器组件]、并根据环路滤波器组件添加了相同的环路值]。

    TICS Pro 显示 R364和 R365值都为0。

    您是说 PLLatinum sim 工具进行的滤波器设置可能会更改 R364和 R365设置值吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    TICS Pro 中 R364和 R365的默认设置定义了固定的内部环路滤波器组件值。

    llatinum sim 工具仅优化了外部环路滤波器组件值。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet-San、

    感谢您的进一步说明。 由于 TICS Pro 在 R364和 R365上具有0值、因此寄存器的该0设置会将内部环路滤波器设置为 C1i=60pF、R3=2400欧姆、C3=50pF、R4=200欧姆、C4=10pF、对吧?

    那么、我们应该将0写入寄存器、并且不应该从0修改它们、对吧?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    是的、没错。 这些寄存器应该是0的默认写入值。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal