主题中讨论的其他器件:LMK00804B
尊敬的专家:
我们的设计是具有0.95V 振幅的38.4MHz TCXO、通过交流去耦连接到"LVCMOS_CLK"。
缓冲器由3V3供电。
它很有趣、因为在缓冲器输出端、有一个适当的 LV-CMOS 38.4MHz 信号可用。
我有点困惑、因为在数据表中、VIH 的最小值指定为2V。
谢谢、
Martin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
我们的设计是具有0.95V 振幅的38.4MHz TCXO、通过交流去耦连接到"LVCMOS_CLK"。
缓冲器由3V3供电。
它很有趣、因为在缓冲器输出端、有一个适当的 LV-CMOS 38.4MHz 信号可用。
我有点困惑、因为在数据表中、VIH 的最小值指定为2V。
谢谢、
Martin
您好 Connor、
我当时在考虑电阻分压器的这种偏差,以便在系统中引入一些磁滞。
这种修整需要额外的资金(新的电阻器值或额外的并联电阻器)。 TXCO 和 LMK00804B 由同一电源供电、由 UP 进行监控。 微控制器将在电源电压稳定后生成 LMK00804B CLK_EN。 到目前为止、不需要进行此修整。
今天早上、我再次考虑这个主题、有一个故障可能需要额外的成本->开路中的 TXCO 击穿。
如果 TXCO 不会在卡在高电平或低电平的输入电路中死亡、则输入电路处于相同的电压电平并将发生抖动。 从而导致输出 CLK 频率超出范围。
我认为这是一个在这个电路上投入更多资金的论点。
感谢您找到此错误案例;-)
祝你度过美好的一天!
此致、
Martin