This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:加电期间建议的引脚条件

Guru**** 1494315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1132445/cdce62005-recommended-pin-condition-during-power-up

器件型号:CDCE62005

大家好、团队、

您能告诉我上电期间是否对以下引脚有任何要求吗? 例如、需要将其拉至 GND、浮动正常、等等。

  •  AUX_IN
  • PRI_REF+/-
  • SEC_REREF+/-
  • SPI_CLK
  • SPI_LE
  • SPI_MOSI
  • SPI_MISO

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo:  

    AUX 仅用于 xtal 输入。 可在不使用时保持悬空。  

    PRI_Ref 和 Sec_Ref、根据您使用的输入、使用1k Ω 电阻器将其连接到 GND。  

    所有 SPI 引脚均可保持悬空、 默认为逻辑电平1。  

    此致、  

    维森特