This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:电感器上拉为何会增加输出功率?

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1060098/lmx2582-why-will-inductor-pullup-increase-output-power

器件型号:LMX2582

大家好、

电感器上拉为何会在共振频率下增加输出功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joanne、

    当输出连接到50Ω Ω 负载时、如果上拉电阻为50Ω Ω、则输出将看到50//50 = 25Ω Ω 负载。 如果上拉电感器为高阻抗、则负载仍然为50Ω Ω。 电压摆幅在阻抗更高的负载下会更高。