This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:自动斜坡带宽

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1059559/lmx2594-automatic-ramp-bandwidth

器件型号:LMX2594

您好,

输出经过24分频、并使用 光谱仪测试其输出频率。在自动斜坡模式下、初始频率均为1130MHz。  将最终频率设置为11470 (左图)和11500 (右图)。

可以看出 、超过11470Mhz 不再输出(测试带宽为50MHz)。 因此、当设置为11500MHz 时、输出频率为11470MHz。

因此、我们要确认自动斜坡带宽。

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    没有关于"无校准斜升"范围的规格。 数据表包含以下声明: