This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:干扰信号

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1065202/lmx2594-interference-signals

器件型号:LMX2594

目前、锁相环(PLL)芯片 LMX2594用于在频率切换期间产生干扰信号(图1)、

在输出稳定一段时间后、它将自动消失。

图1 在频率切换期间出现干扰信号

(图2)输出 R0[9] OUT_MUTE 设置为1、R7[14] OUT_FORCE 设置为0、在 VCO 校准时执行静音输出、但干扰仍然存在。 后来、使用 R44[6] outa_PD 切换频率1:关闭输出。 锁定后,:被配置为0:输出 A 激活。

但是、在输出时发现了干扰信号。 是否有解决方案?

图2 在频率切换期间出现干扰信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    是否可以共享设置中使用的寄存器设置/TICS Pro 配置文件以查看实际配置?

    此致、

    Ajeet Pal