This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:倍频范围

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1064407/lmx2594-multiplier-frequency-range

器件型号:LMX2594

大家好、

LMX2594能否与 fMULT=20MHz 配合使用?

在数据表中、fMULT 范围定义为30MHz 至70MHz。

我的客户确认、它在 EVM 上的 fMULT=20MHz 条件下工作(锁相和相位噪声正常)。

因此 、他们认为它 应该在20MHz 等较低频率下工作。

验证条件如下:

  • fREF                   :10MHz
  • 输入倍频器    :打开
  • fMULT               :20MHz
  • fPFD                  :100MHz
  • fVCO                  :8000MHz

此致、

Itoh  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    MULT 的输入频率应至少为30MHz。 当使用 Mult 时、我们不应使用输入倍压器。  

    在10MHz 输入下、我们只能使用倍频器将 FPD 设 为 20MHz。