This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:频率变化后的 VCO 校准

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1063440/lmx2820-vco-calibration-after-frequency-change

器件型号:LMX2820

大家好、

我有以下问题:

如果我想"扫描"输出频率、从5.65GHz 到6.35Ghz。 这在同一个 VCO 内核内工作。 扫描可以有多种步长、例如1Hz、10Hz、是可以调节的。

每次在同一电芯范围内更改频率时、我是否必须重新校准 VCO?

还是在切换 VCO 内核时只需重新校准?

即使使用 Insta 校准、这也需要大约5us 的数据表时间。 输出看起来是什么样的。

此致

Cornelius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cornelius、

    在同一 VCO 内核内、如果新频率远离当前频率、则仍需要进行校准。  有关详细信息、请参阅 www.ti.com/.../snaa336。

    即时校准完成后、如果您切换频率、输出将如下所示: