请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2492 大家好、
我们的一个客户具有以下需求:
为 Trig1、Trig2或 MOD 引脚提供上升沿的触发信号、然后开始发送线性调频脉冲信号。 线性调频脉冲的周期为60us。 我每100us 发送一次触发信号、将生成一个线性调频脉冲。
方法:MOD_PIN[2:0]配置为输入、MOD_MUX[4:0]配置为输入 MOD;选择 Trigger A 后开始下一个斜坡、RAMP_TRIGA[3:0]配置为
MOD 引脚上升沿
问题:配置后、雷达仅生成线性调频脉冲信号、然后生成始终为初始值的单音调信号。 我的配置是否有问题?
此致、
罗美