请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2820 Thread 中讨论的其他器件:LMX2595、
大家好、团队、
对于 LMX2595、第25页的数据表中有表6、列出了用于辅助 VCO 校准的 DACISET 和 CAPCTRL 的值范围。
遗憾的是,我找不到用于 LMX2820的这样一个表。 它是否可根据要求提供、或者根本不存在?
对于 VCO1到 VCO7、我们可以简单地在 R22中将 VCO_CAPCTRL 的值从191到0吗? 但是 DACISET 呢?
如何计算应用手册 SNAA342中针对 LMX2820的突出显示值?

谢谢、此致、
Hans