This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:温度变化与放大器漂移;不稳定的计时器精度

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1053961/tlc555-shift-over-temp-astable-timer-accuracy

器件型号:TLC555

大家好、

我正在考虑在现有设计中使用 TI TLC555IDR、该设计需要立即购买10K 器件。  我看到 TI 工厂库存超过250K、因此如果该器件能够满足我们的应用要求、那将是一个不错的选择。

我将 TLC555I 与设计中当前使用的 ST TS555IDTR 进行比较。  在许多方面、TLC555I 是一款更好的 IC、但有几个规格我在数据表中没有看到、我想确认它们适用于此应用。

您是否可以 分享以下规格?

  • 随温度系数变化的时序漂移。  在其他555数据表中、这以 PPM/oC 为单位提供。
  • Vdd=12V 和/或 Vdd=15V 时的不稳定计时器精度。  数据表仅列出了 Vdd=5V 时的精度。

此致、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RJ、

    我目前正在研究这一问题、并将在2天内做出回应。 我需要查看我们是否有可用的数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RJ、

    对于温度范围内的时序漂移、我们根据最大过温阈值和最大室温阈值以及频率漂移的触发值、重新计算了最坏情况。 如果我们使用通常为6西格玛数的最大规格、则最终为320ppm/°C。 将该值除以6、我们得到的典型值为53ppm/°C。 与 ST 器件相比、我们的 TLC555更适合此规格。 这是使用15V 电源电压计算得出的。  

    对于指定为5V 的计时器精度、我们没有此参数的数据、但我们不希望它随电源变化。