This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:VCO 最高频率

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP, LMX2572EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1054692/lmx2572lp-vco-highest-frequency

器件型号:LMX2572LP
Thread 中讨论的其他器件: LMX2572EVM

您好!

我计划在甚高频(航空波段118-156MHz)下以整数模式使用 LMX2572LP、其中相位检测器频率为267kHz、第1个 IF 为45MHz、则 LMX2572LP 中最高的第1个 LO 频率乘以32、即6432MHz。 不过、在数据表中、VCO 组频率的最高限制为6400MHz、我会避免将 VCO 从6400MHz 切换到3200MHz、并将分频器切换到16。 当使用高于上限的 VCO 频率时会产生什么影响(在测试 LMX2572EVM 时、我不会发现室温有任何问题)? 感谢您的任何评论。

Andrzej Babij

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrzej、

    与最小相位检测器频率类似、在生产中、我们对器件进行了高达6400MHz 的测试、因此我们无法判断每个器件是否能够支持6432MHz。