This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:编程和锁定

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1053513/lmx2594-programming-and-locking

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

  我们使用评估板(USB2ANY)对基于 LMX2594 EVM 的定制 LMX2594板进行编程。 我们面临两个问题:

1) 1)在同一电路板上对序列(寄存器的)进行编程不会影响任何变化(电流仅变化几 mA)

2) 2)在~输出 B 时、在启用~PD 的情况下、信号频率处于正确的频率、但禁用 PD 会将频率移动到某个任意数字(未锁定)

请告知、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SM、

    1.您是否使用 TICS Pro 对电路板进行编程? 如果是、您能否共享.TCS 文件?

    2. 当 OUTB_PD = 0时、您是否获得相同或相似的输出功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

        1) 1)我们使用默认的 LMX259e2e.ti.com/.../log000.txt4proics 文件对其进行编程。  

    2) 2)当我们在 TIC_Pro 中按 FCAL_EN (某些模块的频率会不断变化)

    3) 3)如果频率未锁定(或甚至未锁定)、则输出会改变约30dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SM、

    好的、您将确切的寄存器配置设置为 TICS Pro 默认值、我们可以消除可能的软件问题。

    因此、问题可能是由硬件引起的。

    您是否有有效的参考时钟?

    您是否探测了 SPI 信号或读回了写入的寄存器? 您能否确认器件已正确编程?

    供参考、Vcc 接通后的电流应大于100mA。 如果您设定 POWERDOWN = 1、您应该会看到电流的显著变化。 这是验证编程是否成功的最简单方法之一。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

        我们有一个有效的参考时钟(至少我们认为!)。 TICS Pro 能否读取寄存器值? 请指导如何使用它。  

    我们看到、在很多情况下、软件显示寄存器已编程、但电流甚至不会产生故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SM、

    是 TICS Pro 支持寄存器读回。  

    首先、将 MUXout 引脚设置为输出。

    在"Raw Registers"页面中、您可以通过单击"Read All Registers"按钮读回所有寄存器、也可以单击其中一个寄存器并通过"Read Register"按钮读取其值。