This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:动态更改 SYSREF 生成模式

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1054319/lmk04828-changing-sysref-generation-mode-on-the-fly

器件型号:LMK04828

我们使用 LMK04828为多个千兆位 ADC 和 DAC 计时并进行同步。

供应商指定的同步过程涉及多个步骤。 第一个需要使用连续 SYSREF 来执行、随后是一个需要脉冲 SYSREF (通过软件脉冲)的步骤、然后是一个需要连续 SYREF 的步骤。

以下所有参考资料均适用于2020年5月修订的 LMK0482x 数据表。

我计划执行以下操作:

a)初始化器件以生成所需的时钟(包括设置分频器和数字延迟)、并根据数据表第9.3.1、9.3.2节对其进行设置以生成连续 SYSREF (还将根据需要设置 SYSREF 分频器和数字延迟)。

b)生成同步事件(通过切换 SYNC_POL 位)、

c)当需要从连续 SYSREF 切换到脉冲 SYSREF 或从脉冲 SYSREF 切换时-对以下寄存器字段进行重新编程:

SYNC_MODE、SYSREF_MUX、SYSREF_PLSR_PD

注意:相关寄存器(0x143、0x139、0x140)中的其他字段将保留为上述步骤 A 中最初编程的字段。

我有以下问题:

a)上述机械化是否正确? 在连续 SYSREF 和脉冲 SYSREF 情况下、我显然需要正确的 SYSREF 相位时钟。

b)我 是否正确地假设、由于对上述寄存器字段的更改不涉及分频器或数字延迟的修改、因此在从连续 SYSREF 切换到脉冲 SYSREF 后无需生成同步事件、反之亦然?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beni、

    这通常看起来不错、但我会从一开始就为 SYSREF 脉冲发生器加电(SYSREF_PLSR_PD = 0)。  这样、当 SYSREF_CLR = 1时、也会准备脉冲发生器。

    然后、您只需从 SYSREF =连续模式切换到 SYSREF =脉冲发生器模式即可。  这种转换将是干净的、并为您的脉冲发生器请求做好准备。  无需额外同步。

    73、
    Timothy