请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2492 团队、
您能回答以下问题吗?
- 根据数据表、Fin 引脚的下限频率为500MHz。
这是硬性限制吗? 输入在低于500MHz 时仍然工作吗? 还是没有为低于500MHz 的频率指定?
它是否可能在低至100MHz 甚至更低的频率下工作、或者是否有任何技术原因阻止了这种情况? - 引脚 f_OSC_IN 的同一个问题:根据数据表、下限为10MHz。
器件是否仍在较低频率下工作? - 我们希望在 f_OSC_IN 上执行频率扫描(使用 DDS)、同时以整数模式运行器件。
我们希望通过扫描 f_OSC_in 而不是使用内部扫描发生器来实现更好的杂散性能。
这是可行的吗?
是否有任何技术原因阻止扫描参考频率 f_OSC_IN?
提前感谢、
A.