This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:2594的参考设置

Guru**** 2539070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1043216/lmx2594-refence-setup-for-2594

器件型号:LMX2594

您好!

我们在评估中使用2594和100MHz OSC (VC-708)。 在进行底部设置时、我们遇到了同步问题、建议解决方案:(TDD 测试)  

100MHz OSC (参考)- 2594 -上变频(设置1)

100MHz OSC (参考)- 2594 -降 压转换(设置2)

这两种设置都是距离间的

谢谢、此致、

Siddharth Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    恐怕我不理解您的问题/请求、您在使用该器件时遇到了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个 TX 和 Rx、其中2594为 LO (VC-708为参考晶振)。 因此、两个晶体将具有不同的漂移、即使偏移在 LO 匹配、IF 也不会同步。 它仅在共享基准 OSC freq 时同步、而当 TX 和 Rx 相隔一定距离时不能同步

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    我想您不能像您所指出的那样使用板载参考时钟、它们是没有任何关系的单独时钟。  如果您有信号发生器、则可以使用功率分离器将其转换为两个输出。 或者、您也可以使用时钟缓冲器来生成多个时钟输出。 EVM 非常灵活、您可以修改电路板以接受外部时钟、请阅读 EVM 用户指南、了解如何将其配置为使用外部参考时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    但我刚才检查了2594 IC 不可用、我们正在设计这种架构、希望很快就会有库存? 或者、如果需要、我们需要寻找替代 IC、请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    有关订购问题、请发送电子邮件至客户支持中心 https://ticsc.service-now.com/csm?_ticdt=MTYzNDA5NTg4MXwwMTdjMmNiM2Y5NjMwMDA0ZDllMDg1YTk3YjJkMDMwNzIwMDEzMDZhMDBiZDB8R0ExLjIuMTQ2MTkyMjkxOC4xNjMyODM3NTY1

    如需替代 IC、请查看以下链接、了解哪一个适合您的应用。

    https://www.ti.com/rf-microwave/rf-plls-synthesizers/products.html?pqs=paqs&familyid=1325#