This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595原理图审阅

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1022472/lmx2595-schematic-review-for-lmx2595

器件型号:LMX2595

你(们)好

我们在设计中使用 LMX2595来生成16GHz 输出。 请您查看下面随附的原理图

e2e.ti.com/.../TI_5F00_review_5F00_LMx.pdf

我还请求您验证环路滤波器计算、以使用10MHz 输入生成16GHz 输出。

有关 LMX2595的几个问题:

在将 RFOUTA 用作单端输出时、如何终止 RFOUTAM 引脚  

2.如果不需要 RFOUTB、它可以保持悬空

3. Sysrefreq、Rampclk、Ramdir 是否可以在未使用时保持悬空

--

此致、

基尔萨纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthana、

    1. RFOUTA_M 的端接方式应与 OSCINM 的端接方式类似、应使用50Ω Ω 电阻器接地、而不是直接将输出电容器耦合到 GND。 R308仍应按绘制方式组装、因为它需要偏置 CML 输出级。
    2. RFOUTB 可保持悬空。 输出缓冲器可在软件中断电。
    3. 如果未使用 SYSREFREQ、RAMPCLK 和 RAMPDIR、则应短接至 GND。

    对于环路滤波器、我假设电荷泵增益为15mA、 OCXO 源质量相对较高。 我发现环路稳定、环路带宽约为30kHz、相位裕度约为70°、主要是基准和 VCO 主导的抖动。 我已随仿真结果附上 PLLatinum Sim 文件。

    e2e.ti.com/.../LMX2595.sim

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Derek、我们将根据您的反馈更新原理图