Thread 中讨论的其他器件:LMX2582、
大家好、我们想使用 TI LMK04832和 LMX2582芯片为我们的应用创建四个时钟、如附表中所述。
您能不能帮助我们了解一下该计划是否有效。 如果是、您能告诉我们如何在芯片的寄存器中进行配置吗?
e2e.ti.com/.../High_5F00_Speed_5F00_Clock_5F00_Tree_5F00_Block_5F00_Diagram.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我们想使用 TI LMK04832和 LMX2582芯片为我们的应用创建四个时钟、如附表中所述。
您能不能帮助我们了解一下该计划是否有效。 如果是、您能告诉我们如何在芯片的寄存器中进行配置吗?
e2e.ti.com/.../High_5F00_Speed_5F00_Clock_5F00_Tree_5F00_Block_5F00_Diagram.pdf
你好、Jimmy、
我相信、我在与 Neeraj 的电子邮件对话中认识到了这一讨论、我们建议使用3000MHz 的 LMK04832内部 VCO 来生成500MHz 和250MHz 的要求。 为完整起见(如果其他人有类似问题进行查看)、我还会将我的电子邮件回复添加到 E2E 主题并标记为已解决。 我们可以根据您的喜好通过 E2E 或电子邮件继续提供支持。
您可以从 LMK04832上的3000MHz VCO 获得200MHz SYSREF (16分频)、但不能获得160MHz SYSREF (18.75分频)。 LMK04832只有整数通道分频器和整数 SYSREF 分频器。
n2分频器有一个必须被设定的预分频器、但是仍然可以通过将预分频器设定为3或5、并将 N2设定为5或3来实现15分频。 此外、每个通道分频器的输入端的输出仍然为3000MHz、并且通道分频器支持1分频、因此 LMK04832可支持3GHz 输出。 甚至还有一种高性能旁路模式、可利用高振幅 CML 输出级、因为其他输出格式在较高频率下会出现一些衰减。
一个输出设置为3.2GHz、另一个输出设置为200MHz 时、不能使用 LMX2582。 3.2GHz 低于 VCO 的最小输出频率、因此通道分频器需要处于活动状态并设置为2分频。 这与200MHz 输出相冲突、后者需要使用32分频的通道分频器。 请参阅 LMX2582数据表、图19和图20、了解解释不可能实现此功能的原因的详细方框图。
也就是说、无需通过 LMX2582将200MHz 驱动到 LMK04832中–相反、只需通过 OSCin 端口将100MHz 振荡器加倍、并将其用作 PLL2的基准(同时提供 OSCin -> OSCout 和 OSCin -> PLL2 R 路径)。
此致、
Derek Payne