This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:寄存器配置

Guru**** 2539070 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1019451/lmx2594-register-configuration

器件型号:LMX2594

您好、E2E、

你好。

我们的客户正在使用 TICS PRO 将 LMX2594RHAT 配置为 RFoutA = 6.5536GHz 和 RFoutB = 3.932160GHz、起始 Fosc 为128MHz。 这种输出配置是否可行?  如果是、您能否共享寄存器文件以便他们导入该文件或 TICS PRO 配置的屏幕截图?
感谢你的所有帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    LMX2594上的 RFoutA 和 RFoutB 频率必须相同。 单个 TI 器件无法实现所请求的配置。 这种配置可以通过两个独立的器件来实现。

    此致、

    Derek Payne