This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:lmx2820中的拼写错误、自动校准 pdf

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1015725/lmx2820-typo-in-lmx2820-auto-cal-pdf

器件型号:LMX2820

只需确认 lmx2820自动校准文档中以下语句中的75MHz 应该为25MHz

例如、如果 SPI 编程总线可在75MHz 下运行、则需要对其中一个进行编程
三个 μs 位寄存器、那么这可以在略低于3 μ s 的时间内完成。

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您说得对、它的读数应为25MHz。 我们将记录此信息并在稍后更新文档。 感谢您指出这一点。