对于 CML 输出何时使用50欧姆电阻上拉电阻器与68nH + 20欧姆电阻器上拉电阻器、是否有经验法则? 根据我在数据表中看到的结果、50欧姆在较低频率下看起来最有效、68nH =20欧姆在较高频率下实现更高幅度的输出、但我不清楚每种端接方法建议的频率范围。
第二个相关问题-选择 CML 格式时、看起来 必须在偶数时钟输出上绕过分频器。 在配置输出时钟时、TICSPro 似乎没有给出关于这一点的警告。 我只想验证、当需要 CML 输出格式时、偶数时钟输出不能使用时钟分频器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于 CML 输出何时使用50欧姆电阻上拉电阻器与68nH + 20欧姆电阻器上拉电阻器、是否有经验法则? 根据我在数据表中看到的结果、50欧姆在较低频率下看起来最有效、68nH =20欧姆在较高频率下实现更高幅度的输出、但我不清楚每种端接方法建议的频率范围。
第二个相关问题-选择 CML 格式时、看起来 必须在偶数时钟输出上绕过分频器。 在配置输出时钟时、TICSPro 似乎没有给出关于这一点的警告。 我只想验证、当需要 CML 输出格式时、偶数时钟输出不能使用时钟分频器。
您好!
对于 CML 输出、50 Ω 终端提供宽带性能、但会由于电阻损耗而降低高频时的振幅、而电感器和电阻器的组合可提供高 Q 性能和更高的振幅。
偶数 CLKouts 上提供的高性能旁路路径直接将时钟分配路径路由到 CML 输出缓冲 器、并使用明显较少的多路复用器将信号路由到输出。 请注意、除非 使用高性能旁路模式、否则偶数 CLKouts 上的 CML 不可访问。 带有分压器的 CML 输出可与电阻负载(50 Ω)端接一起使用。
谢谢!
此致、
Ajeet Pal