This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:PLL2不会锁定 LMK04828 (PFD=160KHz 且 Loopbandwidth = 16KHz)

Guru**** 682950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1136683/lmk04828bevm-pll2-does-not-lock-of-lmk04828-pfd-160khz-and-loopbandwidth-16-khz

器件型号:LMK04828BEVM

您好,

我正在尝试仅使用 PLL2使用 LMK04828EVM。

我的 OSCin 为10MHz、我想在输出时生成368.64MHz LVPECL20。

我使用的是 PFD 160 KHz、环路带宽我修改为16 KHz。  PLL2未锁定。  

请在这方面帮助我。 我还将以十六进制附加我的配置文件。 我尝试了 PLL2中的两个 VCO

此致、

Ganesh Singh

e2e.ti.com/.../LMK_5F00_AFE_5F00_10.tcs

e2e.ti.com/.../LMK_5F00_AFE_5F00_10_5F00_Hvco.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    您的配置文件看起来正常。 在这里、可能是向 LMK04828EVM 馈送外部基准的问题。

    当您在 OSCIN/CLKIN 上馈送正弦波单端信号时、它的振幅应更高(>10dBm)、以满足器件的压摆率要求。

    尝试将10MHz 外部正弦波输入增加到12dBm、看看性能。 您的配置文件在 LMK04828EVM 实验室设置中工作良好。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal