This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:CICI6214相位抖动

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1031913/cdci6214-cici6214-phase-jitter

器件型号:CDCI6214

您好!

进行了比较。 CH1为50m AC-LVPECL、CH2为100m HCSL、CH3为25M 双路 LVCMOS。 输入为25M OSC。

适用于50m AC-LVPECL。 芯片组输入标准<1ps@12k~20M、但我们的测量结果约为1.5ps。

我们能否通过 优化/调整 CDCI6214代码获得更低的相位抖动?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我发送.TCS 配置文件(在 Ticspro 中、文件-保存)?

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0818_5F00_CDCI6214_5F00_V1.tcs

    请参阅附件中的.TCS 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    配置对我来说是正确的。 它应是外部原因:

    测量方法。 不正确的相位噪声测量可能会提高相位本底噪声。 需要注意的两点:(1)将 SMA 电缆直接焊接到 PCB 布线上(剥离 SMA、将内部导体焊接到信号布线、将外部导体焊接到接地)(2)使用低噪声平衡-非平衡变压器。 如果没有、只需测量单端相位噪声。 请记住添加直流块、以免将直流电流注入 PNA。

    2、如果上述内容已经过测试、但本底噪声仍然很高(与数据表中的相位噪声图相比、10MHz 及以上的相位噪声)、那么电源可能是原因。 尝试使用更清洁的电源(LDO)对其进行故障排除。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为测量方法应该是正确的、 因为100MHz HCSL 相位抖动会传递到 PCIe Gen3、  
    如果可以 优化/调整代码以符合规格,则更好。

    我们将尝试在电源上进行调试。

    也是如此。

    您是否有50MHz AC-LVPECL 相位抖动数据?  50MHz AC-LVPECL (12K-20M)上的 CDCI6214功能是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有50MHz AC-LVPECL 相位抖动数据?  50MHz AC-LVPECL (12K-20M)上的 CDCI6214功能是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有50MHz 时的相位噪声图、但您可以使用等式20logN 来估算50MHz 时 PN 在另一频率下的相位噪声。 例如、如果10kHz PN @156.25MHz =-130dBc/Hz、则可以估计10kHz PN @50MHz 为-130 - 20log (156.25/50)=-140dBc/Hz。 这样、您就可以使用数据表中的相位噪声图来估算其他频率下的相位噪声。

    此致、

    Hao