This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:零延迟模式

Guru**** 2587355 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1028795/cdci6214-zero-delay-mode

器件型号:CDCI6214

你好。
我需要将 CDCI6214作为零延迟缓冲器运行。
输入为100MHz、差分 HCSL 类型连接到 REF 输入。
其结果如下
-Y1、100MHz HCSL 类型
- Y4、100MHz HCSL 类型
CDCI 的 I2C 接口连接到 MCU、因此我可以在加载 EEPROM 后配置寄存器。 我想在不修改 EEPROM 的情况下修改寄存器。
我需要对如何修改寄存器进行说明:
1.我是否需要使用 EEPROM 1?
从 EEPROM 加载以按上述方式配置 CDCI 后、寄存器的修改值应为多少?
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不必须使用 EEPROM。 EEPROM 是存储寄存器配置的内部存储器阵列。 写入 EEPROM 后、器件将始终使用该配置加电、直到 EEPROM 再次被覆盖。

    有关寄存器配置、请先下载 Ticspro。 Ticspro 是适用于我们几乎所有时钟产品的 GUI 软件。 您还可以参阅数据表 8.3.1.5以了解更多详细信息。

    此致、

    Hao