This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:启动后进入 CHGE MUXout 引脚模式。

Guru**** 2587275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1028450/lmx2582-chage-muxout-pin-mode-after-start-up

器件型号:LMX2582

尊敬的团队:  

当 LMX2582初始化时、我们使用 MUXOUT 作为锁定信号输出、因此 SPI 配置为三线制、并且没有寄存器回读功能。 在芯片初始化完成后、我能否将 MUXout 配置为 MUXOUT_SEL = 0以读回寄存器的值、并通过示波器测量读取值? 谢谢。

B.R.

Zhizhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhizhou、

    是的、在使 MUXOUT_SEL = 0后、我们可以从 MUXout 引脚读回所有寄存器值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    当我使用3线 SPI 启动、然后更改 MUXout_SEL=0时、SDO 上没有信号。 是否需要任何其他序列? 能否将其他引脚配置为锁定检测而不是 Muxout 引脚? 谢谢。

    B.R.

    Zhizhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhizhao、

    该器件中没有 SDO 引脚、MUXout 引脚是寄存器回读期间的串行数据输出引脚。 时序图请见数据表图21。