This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:初始化和校准

Guru**** 2587355 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1028069/cdci6214-initialization-and-calibration

器件型号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件: LMX2594

您好!

我们在降级模式下使用 CDCI6214。 因此、如果我从数据表的图91中正确理解、那么在初始化期间:

-我们需要确保 EXT_PLL_RESET_N 保持低电平。

-复位释放后、应    将控制引脚(和 GENERIC0、GENERIC1、GENERIC2和 GENERIC3寄存器)置1。

然后   、应设置 PLL0、PLL1、PLL2、PLL4寄存器。

然后应设置启动寄存器。

问题:我们应该如何绕过 VCO 校准和绕过同步? 校准需要多长时间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    总初始化时间可为5ms (从 EEPROM 加电时)。 无法绕过 VCO 校准。 您最好将所有寄存器设置存储在 EEPROM 中、以节省 I2C 写入时间。

    如果您正在寻找更短的锁定时间、则可以查看 LMX2594等射频合成器。 可为 VCO 校准提供部分/完全辅助、从而大幅缩短锁定时间。

    此致、
    Hao