请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214 您好!
我们的 MFG 使用.HXT 文件执行脱机程序、在安装到电路板上后、不存在任何时钟输出。
我们已经检查了复位、电源和25MHz 输入参考时钟、一切都正常、但直到没有时钟输出。
然后、我使用 USB 连接到通过 TICS Pro 工具进行在线更新的任何电缆、检测到 CDCI6214、并且所有时钟在在线编程后有效。
您能帮助检查.hex 文件代码吗?
下面是附件中的配置和.HXT /.TCS 文件。
输入时钟:25MHz OSC 并连接到 pin1 =>我们使用 OSC,而不是 xtal。
EEPROMSEL:Pull-L =>仅使用第0页
Refsel:Pull-L
e2e.ti.com/.../4048.0818_5F00_CDCI6214_5F00_V1.tcs
谢谢