This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:EEPROM 写入相关查询

Guru**** 1495795 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1035819/cdce62005-eeprom-write-related-query

器件型号:CDCE62005

您好!

这是 HCL Technologies 的 Hemila、他在 Dhiviya 的团队工作。

我们正在尝试使用 CDCE62005写入 EEPROM、但我们无法这样做。 我们可以写入和读取所有 SPI 寄存器。

是否可以通过 SPI 写入 EEPROM? 如果是、需要对寄存器进行哪些更改?

我已附加我们的寄存器设置。

谢谢

赫米拉 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemila、

    可使用如下所示的命令通过 SPI 启动 EEPROM 编程:

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    感谢您的回答。

    此命令可通过我们具有0-8寄存器的寄存器来启动。

    您能告诉我们要使用哪个寄存器吗?

    谢谢

    赫米拉 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemila、

    您需要将0000001h 写入寄存器地址 Fh。 这将触发 EEPROM 编程。

    注意: 在任一命令启动后、电源必须保持稳定、并且主机不得至少50ms 访问 CDCE62005、以允许 EEPROM 完成写入周期并避免 EEPROM 损坏。

    此致、

    Julian