大家好、我有关于 LMX2594同步选项的几个问题。
软件同步到底是如何工作的? 在数据表中、信息完全矛盾:数据表 SNAS696C–march2017–REVISEDAPRIL2019的第29页:
首先,第5点:
-您必须使用 VCO_PHASE_SYNC=1对器件进行编程、"这不会被视为对器件应用同步(对于分类2)。
接下来、在第6点:
-应用同步(如果需要):1. 如果是类别2、则可以将 VCO_PHASE_SYNC 从0切换为1。
那么, 如果在上一步中引脚已编程为1,如何将引脚从0切换到1?
还有一个有关同步脉冲时序要求的问题。 与硬件引脚的同步并不总是成功的。 所以、请在第11页的表中解释要求。
如何从同步过程中获取反馈?
3.如果器件未锁定到 RefOsc 信号、是否有使 RFout 输出静音的选项? 我在校准过程中看到了一个静音选项、但我找不到一种方法来设置寄存器、以便在未锁定时自动将其静音?
将等待响应!