This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:无中断开关上的相位干扰

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/979850/lmk05318-phase-disturbance-on-hitless-switch

器件型号:LMK05318

您能不能向我提出以下问题:

在应用报告的“2.2无中断切换和相位消除”一章中
SNAA314–2018年4月、坚持认为无中断开关上的相位干扰大约为
210度。
如何将210米距离转换为皮秒?

输出频率为10MHz、因此时钟周期为100ns。
时间干扰= 100ns * 0.21/360?

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、您的公式正确。 为了获得皮秒时间命中、我们必须转换相位度命中测量值。  

    • 10MHz 输出--> 100ns 周期  
    • 210 mdeg -->0.210度  
    • 完整周期:360度  
    • 转换为皮秒:乘以1e12  

    因此、210mdeg 命中等于100d-9 * 0.210/ 360 * 1e12 = 58.33ps  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin-San、

    感谢您或回答。

    我明白了。

    Mita