This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:TPL5110 -特性

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5110, TPL5010, TPL5010-Q1, TPL5110-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/979765/tpl5110-tpl5110---features

器件型号:TPL5110
主题中讨论的其他器件: TPL5010TPL5010-Q1

您好!

我们希望了解一下 TPL5110的特性。

我们在 TPL5010数据表中找到了有关 TPL5110的说明:

•TPL5010-Q1 -电源电流35nA -低功耗计时器-看门狗功能-可编程延迟范围-手动复位

•TPL5110-Q1 -电源电流35nA -低功耗计时器- MOS 驱动器-可编程延迟范围-手动复位-单次触发功能

您能否确认哪个 TPL5110没有数据表中描述的手动复位功能?

我们正在寻找一款具有快速功能和手动复位功能的纳瓦级计时器。

BR、

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    TPL5010具有复位引脚、但没有单次触发、TPL5110具有单次触发但没有复位引脚。

    TPL5010具有手动复位功能、而 TPL5110在 M_DRV 引脚上具有手动 MOSFET 上电功能。 M_DRV 输入用于启动另一个单次脉冲。

    希望这些信息能有所帮助

    此致、
    通道