This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:随温度变化的高时间漂移:如何降低

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/977548/bq32000-high-time-drift-with-temperature-variation-how-to-reduce

器件型号:BQ32000

我的问题是 BQ32000DR 和 NX3215SA-32.768K-STD-MUA-8的漂移。 漂移为-9秒@-30°C 和-4秒@+70°C 如何在 0°C 至40°C 温度范围内减少至1秒/天、最大2秒/天<0°C 或>40°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    减少漂移的一种方法是使用内部校准功能。 下面是描述该过程的文章链接:  

    该器件需要根据温度更新校准值。 这可以通过使用温度传感器和查找表来根据晶体的频率/温度特性设置校准值来解决。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但如果设备关闭了更多天(仅运行 RTC)、并且温度从0°C 以上变化到-20°C 以下、我无法进行校准...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息。 如果我理解正确、那么当设备关闭时、无法在您的系统中校准 BQ32000器件? 这种情况会导致电源恢复时时间设置不准确。 为了实现最佳精度、您需要在系统关闭时进行校准。

    一种不太准确的方法可能是尝试校准平均温度。 例如、您当前的系统在-30°C 时为-9s、在70°C 时为-4S 校准器件理论上可以将其调整为-30°C 时-2.5s、70°C 时-2.5s 您可以使用频率/温度特性来估算频率在这些范围之间的比较方式、例如 XTAL 应在0ppm 或最小/最大频率下引起振荡的位置(晶振切割将影响曲线的形状)、并与0°C 至40°C 的范围相关联 如果这些点之间的频率预计会有很大差异、则可能需要选择频率在应用温度范围内变化较小的晶体。 这种方法的一个缺点是、它仍然无法确保您可以通过校准实现的精度水平。

    此致、
    通道