您好!
您能帮助我回答有关 LMX2820的这些问题吗?
引脚5 (PSYNC 信号)提到“与100 Ω 串联电阻连接到 PSYNC 信号。 以下是一些问题:
-
100 Ω 电阻是否与 PSYNC 信号串联?
-
它是串联端接吗? 如果是、为什么不使用50欧姆端接?
-
我们将该电阻器放置在何处? 靠近驾驶员? 还是靠近 LMX2820?
谢谢、
Hien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hien、
PSYNC 需要 CMOS 输入、因此50Ω Ω 端接并不真正有意义(除非 CMOS 源是一个50Ω Ω 驱动器)。 串联电阻的目的是限制 PSYNC 引脚上的过冲; 假设在一个设计中有多个 LMX2820器件、从某些 CMOS 转接驱动器到每个 PYNC 引脚的布线长度相同、但该距离可能很远、并且可能无法精确控制 PYNC 线路的阻抗。 从几欧姆到100Ω Ω 的任何值都应该是可以接受的、请记住、随着串联电阻的增加、边沿的压摆率将会降低(这可能会影响满足设置/保持时间的能力)。 如果 PSYNC 源靠近 LMX2820 (<30mm)、则可能不需要串联电阻;但是、对于驱动强度高于几 mA 的任何驱动器、或当线路长度足够长、可能会出现会导致过冲的反射时、建议使用较小的串联电阻。
具体回答您的问题:
此致、