This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:(或 LMX2592)产品 ID 读回寄存器?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/972930/lmx2594-or-lmx2592-product-id-read-back-register

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2592

我们有一个抽象设计、必须确定它在运行时控制 LMX2594还是 LMX2592、并相应地调整寄存器映射。 我在数据表中看不到两个器件的标准产品 ID 或固定字段寄存器-是否存在可查询的工厂测试寄存器以动态确定线缆另一端的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    这些器件中没有器件 ID 寄存器。

    我们可以使用 POR 器件默认寄存器值来识别它们。 例如:

    VCC 为器件加电

    2.编程到 LMX2592的 R0:xxxx xxxx xxxx xx10 (重置器件)

    3.编程 R0:xxxx xxxx xxxx x000 (使 MUXout ="回读")

    4、读回 R19、读出 xxxx xxxx 0101

    5.编程到 LMX2594的 R0:xxxx xxxx xxxx xx10

    6.程序 R0:xxxx xxxx xxxx x000

    5、读回 R19、读出 xxxx xxxx 0111

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-这正是我想要的!