请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214 您好!
CDCI6214修订版 e 数据表我假设 CH0 LVCMOS 驱动强度有一个排印错误:在秒 6.14我们可以在正常模式(28欧姆)或弱模式(80欧姆)之间进行选择;
但在 TICS PRO 和数据表表67中、我们可以在正常模式(1h)或快速模式(3h)之间选择寄存器 CH0_LVCMOS_DRV。
您的意思是:
- CH0_LVCMOS_DRV=正常模式(1h)=弱模式(80 Ω);
- CH0_LVCMOS_DRV=快速模式(3h)=正常模式(28 Ω)
?
谢谢、
Giacomo。